This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:关于 Vcc

Guru**** 2779855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999012/pca9546a-about-vcc

器件型号:PCA9546A

您好的支持团队。

我有一些问题。

什么是 VCCP、Vccx、Vccx_GH?

我在数据表中找不到这些。

请告诉我这些信息吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    我认为这只是一个通用表、用于具有上电复位功能的多个器件。 有些器件具有多个 VCC、因此会使用 VCCx。

    我将再次检查该器件的值是否应为 VCC 和 VCC_GH。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    我的假设是正确的、这是数据表中的错误。

    最棒的

    Chris