This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:对于 LVDS 接口、是否需要添加通用电感器和 TVS?

Guru**** 2503945 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1, ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999372/ds90ub949-q1-for-lvds-interface-does-it-need-add-common-inductor-and-tvs

器件型号:DS90UB949-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD122

大家好、

客户设计 DS90UB949-Q1、他们对 LVDS 接口有疑问。 他们希望添加通用电感器来重新衰减噪声、并提供 TVS 保护、请参阅下图、

我们有两个玉米饼:

1.对于普通电感器,是否正常? #PN 是 IND、CM、90Ω、DLW21SN900HQ2、280、Murata

2.对于 TVS,949应用程序是否需要它? TVS 的 Pn#为 二极管、TVS、PESD5V、5V、SOD882、0.85pf

如果没有、为什么?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    1) 1)"DLW21SN900HQ2"是我们在 EVM 上使用的 CMC、因此没关系。

    2) 2)我可以在数据表中看到、该二极管的电容为35pF、非常大。 您可以使用以下两个二极管之一:

    ESD122可保护高达17KV 的电压,但具有双通道(非 AEC-Q)
    TPDxE05U06-Q1。 它具有高达15KV (AEC-Q)的 ESD 保护  

    您可以在数据表的"6.2 ESD 额定值"部分中找到我们器件的 ESD 额定值。 使用或不使用 ESD 二极管取决于客户要求、如果我们的数据表额定值不足以满足客户要求、则他们必须使用额外的 ESD 二极管、否则不需要 ESD 二极管。