This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:不带软件配置的 DS80PCI102配置

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998991/ds80pci102-ds80pci102-configuration-without-software-provision

器件型号:DS80PCI102

您好、先生、

在我们使用 DS80PCI102的设计中,我们希望在没有任何软件配置的情况下使用 DS80PCI102。 您能不能在没有任何软件要求的情况下指导我进行引脚配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    调优或调整的主要参数是 RATE 引脚、EQ 设置(EQA0-A1、EQB0-B1)和 DEMA/DEMA。 请参阅数据表的表2。 根据电路板插入损耗、您可以选择适当的设置。 有关详细讨论、请参阅数据表。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的支持。