This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:TPS65982配置和固件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998824/tusb1064rnqevm-tps65982-config-and-firmware

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65982

我能否获取此 EVM 板上使用的 TPS65982的配置和固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件已在 TPS65982中。

    您可以在 EVM 用户指南中找到默认配置。根据系统中每个通道的损耗量、可能需要优化配置设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南(SLLU278)中没有有关 TPS65982的详细信息、仅介绍 TUSB10646的跳线设置。 我正在查找 TPS65982应用程序自定义工具中使用的项目文件。 我专门查找 Type-C DispalyPort 交替模式 PD 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下、因为它是一个非常古老的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 接受我的友谊请求