This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:用于 GPIO 的1至4路复用器

Guru**** 2924370 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A, TMUX1204, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999229/sn74lvc1g3157-1-to-4-mux-for-gpio

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件:PCA9546ATMUX1204

大家好、

客户正在寻找类似的解决方案、如 PCA9546A、1至4路复用器、并在 GPIO 上使用。

下面是简单的图、我想他们正在寻找多路复用器而不是 I2C 解决方案。 但是、如果我们有任何可满足其要求的解决方案、则需要您的帮助进行评论。 谢谢!

专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    我建议 使用 TMUX1204 、它是一个输入电压范围为5V 的4:1多路复用器。  SN74LVC1G3157是一款2:1多路复用器、因此您需要使用其中的2个多路复用器来实现所需的功能、TMUX1204将能够单独处理此问题。

    如果您有任何其他问题或要求、请告诉我!

    谢谢!
    Bryan