This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554A:PCA9554A 和 PCA9554之间有何差异?

Guru**** 2864950 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9554A, PCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999024/pca9554a-what-is-the-difference-between-pca9554a-and-pca9554

器件型号:PCA9554A
主题中讨论的其他器件: PCA9554

PCA9554A 和 PCA9554之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 从器件地址(0100xxx 与0111xxx)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    Clemens 是对的、除了固定的 I2C 地址外、这两个器件是相同的。 PCA9554A 上的不同 I2C 地址允许同一 I2C 总线上最多有16个器件(PCA9554A 中的8个和 PCA9554中的8个)。

    最棒的

    Chris