This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002EVM:以菊花链形式连接多个 TUSB1002EVM

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002EVM, TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999079/tusb1002evm-daisy-chaining-multiple-tusb1002evm

器件型号:TUSB1002EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1002TUSB1002A

您好!

我正在进行一些实验、以检查通过电缆和连接器进行多个 USB3互连的可行性。

我已开始使用商用 USB3电缆和 TUSB1002EVM 进行测试、将外部驱动器连接到计算机并测量连接速度。

我们已开始测试:

-2计算机和磁盘之间的 TUSB1002EVM 工作正常

3:计算机和磁盘之间的 TUSB1002EVM 无法正常工作、通信中断。

我们仍然需要测试 EVM 之间的多个互连、但我们希望这可以正常工作。

问题是、是否有一些建议用于互连多个 TUSB1002的调优? 我还在论坛上读到过、建议改用 TUSB1002A、但我无法在规格之间找到任何显著差异。

您是否认为最好将 TUSB1002与多个连接器连接分开?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 TUSB1002到 TUSB1002A 的变化是 RX 端接、从 Vterm 更改为 DC GND。 更改的原因是、过去我们有一些不兼容的 USB 器件无法检测到 TUSB1002远端接收器端接至交流 GND、从而导致互操作性问题。 我们已从 TUSB1002中的交流 GND 更改为 TUSB1002A 中的直流 GND、以帮助这些不合规的 USB 器件。

    当您以菊花链形式连接 TUSB1002时、是否针对每个连接调整了 TUSB1002? 必须对 TX 和 RX 路径都进行调优。 例如、如果每个连接都是过度均衡器、则会累积过度均衡、直到信号完全降级并导致功能问题。

    谢谢

    David