This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:确认替代 IC 选项

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF, DP83822H, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998913/dp83822hf-confirming-alternate-ic-options

器件型号:DP83822HF
主题中讨论的其他器件: DP83822H、 DP83822I

您好!

我有一个使用 DP83822H 以太网 PHY IC 的设计。 我在任何地方都找不到库存器件、因此我想确认 P/N DP83822HF 是可接受的替代器件。 我是否正确理解 DP83822H 和 DP83822HF 是完全相同的器件、但 DP83822HF 也支持100BASE-FX?

此外、DP83822I 与 DP83822H 是同一芯片、除了额定温度仅为85C 而不是125C、对吧?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。

    DP83822为工业温度、HF 具有光纤选项。