This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:是否应该将 PCB 上的 D2P/N 短接至 D1P/N

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998942/tusb212-should-i-short-d2p-n-to-d1p-n-on-pcb

器件型号:TUSB212

尊敬的 TI:

在数据表中、D2P/N 似乎 应短接至 PCB 上的 D1P/N、您能解释更多吗? 我很好奇输入和输出短路是如何实现信号调节功能的。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB212使用专有的边沿升压技术、此技术允许走线短接在器件下方以提升信号。 TUSB212补偿 USB 2数据包在通过传输介质时的损耗。 TUSB212包括分别调优转换位(AC 升压)和非转换位(DC 升压)的选项。