This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:眼图失败

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998704/tusb212-eye-pattern-fail

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件:TUSB216I

大家好、

我的客户发现眼图出现故障。 但是 、具有翻转和不具有翻转的 Type-C 电缆的结果是不同的。 我不确定为什么在相同的 AD/DC 升压设置上有2个结果。 可以提供任何意见吗? 谢谢你。

Type C 电缆无翻转:  

Type C 电缆翻转:  

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    USB-C 插座上的 USB2引脚是否短接在一起? 在翻转条件下、眼图不会增强。 为了获得最佳眼图、我建议使用 TUSB216I。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    是的、客户将 USB-C 插座上的 USB2引脚短接在一起。 为什么 TUSB212在翻转条件下眼图未升压? 我还在数据表中看到 TUSB216I 不支持翻转条件。 您能更详细地讨论一下吗? 谢谢你。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    由于两组 USB 2引脚在连接器处都短接、因此 TUSB216I 没有翻转条件。 我们应确保客户遵循数据表中列出的正确测试程序、即使在翻转条件下也是如此。