This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998883/tusb9261-tusb9261

器件型号:TUSB9261

大家好、是否有关于 USB9261的兼容 SPI 闪存的详细信息?  

参考指南中描述的芯片不再可用或很难获得。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可使用满足以下要求的任何 SPI 闪存。 TUSB9261支持 SPI 模式0、而不是 SPI 模式1。 请参阅  以下 SPI 闪存要求:


    ~引导加载程序使用18.75MHz 的固定频率、闪存应支持该时钟频率。
    ~闪存必须使用一个8位字大小和一个24位地址长度。
    ~程序指令必须允许在一个操作中写入256字节。
    ~编程前、整个芯片应该能够由引导加载程序擦除。
    ~闪存最小大小为512 KB (64 KB x 8)。