This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:最小 TCIT

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998472/ds90c385a-min-tcit

器件型号:DS90C385A

大家好、

我的客户一直在使用 DS90C385A、他询问有关 TCIT 规格的问题。

根据"建议的发送器输入特性"、其最小 TCIT 额定值为1.0ns。

[问题]

  1.  在 转换时间内指定 TxCLK 的"最小值"的原因是什么?
  2. 使用比1ns 更快的 TCIT (例如800ps)运行是否存在任何问题?

此致、

Shota Mago

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    如果您的 TCIT 快于1ns、则器件可能无法按设计运行。

    我不确定最小规格的确切原因、但我怀疑、如果您的转换时间超过1ns、可能会触发器件上的 ESD 电路。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速响应。

    此致、

    Shota Mago