This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:可在125°C 温度下运行的 I²C Ω 总线开关

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998481/pca9543a-i2c-bus-switch-that-can-operate-in-125-c

器件型号:PCA9543A
主题中讨论的其他器件:TS5A23157TCA9548A

是否有适用于125°C 的版本? 或者是否有任何可在125°C 下运行的 I²C Ω 总线开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有125°C I²C 开关。

    您可以使用 TS5A23157等通用开关、但必须通过单独的 GPIO 信号对其进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    Shai,

    我已通知 TI 工程师、希望能更好地了解这一点

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将 Vcc 保持在3.6V 以下、我们的非汽车 TCA9548A 最高结温可支持130C

    我们的任何其他 I2C 开关都无法达到该温度。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它未写入数据表! 或者从哪里可以看到它? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    它位于 TCA9548A 的商业级数据表中:

    -Bobby