This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:iso1042

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998894/iso1042-iso1042

器件型号:ISO1042

1)是双极部分

2) 2)它是否容易受到闩锁的影响

3)是否存在辐射数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munir、您好!

    感谢您与我们联系!

    1. 请您澄清双极性吗? 如果您是指技术过程、则这是 TI 专有的 BiCMOS 隔离过程。
    2. 我们已根据 JEDEC 闩锁标准对器件进行了测试、并顺利通过测试。
    3. 我们尚未对器件进行辐射测试。  

    此致、

    Alfred