This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT33:IBIS 模型显示了超出数据表规格的最大差分输入电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT33, SN65LVDS33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998860/sn65lvdt33-ibis-model-shows-the-max-differential-input-voltage-violating-datasheet-spec

器件型号:SN65LVDT33
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS33

团队、  

使用 SN65LVDT33器件进行设计仿真和仿真后、最大差分输入电压为~860-930mV 峰峰值、这违反了数据表要求 VID=800mV。  SN65LVDT33似乎具有严格的输入差分电压要求... 在这种情况下、您是否建议将 SN65LVDS33器件与外部差动端接配合使用? 或者您还有其他建议吗?

产品页面中的 IBIS 模型不包含端接电阻器,因此在模型中添加了110ohm 差动端接来完成仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果您无法将输入的摆幅减小到800mV 以下、那么是的、我建议切换到 SN65LVDS33并使用外部终端。 请注意、终端不一定是110欧姆-它需要匹配传输线路的特性阻抗。

    此致、

    I.K.