请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB211-Q1 大家好、
我正在研究 TUSB211-Q1的故障案例。
当 EQ 设置的电阻值(例如电路板的冷凝)超出指定的数据表范围时、
哪种 EQ 等级是内部设置的?
例如、电阻在下面?
小于95 Ω
2.> 105欧姆和< 1710欧姆
3.> 1890欧姆和< 3861欧姆
4.>3939 Ω 和<8645 Ω
5.大于9555欧姆
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在研究 TUSB211-Q1的故障案例。
当 EQ 设置的电阻值(例如电路板的冷凝)超出指定的数据表范围时、
哪种 EQ 等级是内部设置的?
例如、电阻在下面?
小于95 Ω
2.> 105欧姆和< 1710欧姆
3.> 1890欧姆和< 3861欧姆
4.>3939 Ω 和<8645 Ω
5.大于9555欧姆
此致、