This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:使用超出范围的电阻器值设置均衡器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998467/tusb211-q1-eq-setting-with-out-of-range-resistor-value

器件型号:TUSB211-Q1

大家好、

我正在研究 TUSB211-Q1的故障案例。

当 EQ 设置的电阻值(例如电路板的冷凝)超出指定的数据表范围时、  

哪种 EQ 等级是内部设置的?

例如、电阻在下面?

小于95 Ω

2.> 105欧姆和< 1710欧姆

3.> 1890欧姆和< 3861欧姆

4.>3939 Ω 和<8645 Ω

5.大于9555欧姆

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于设置升压电平的电阻器应与  数据表第6.5节"电气特性"中的 EQ 表进行编译。 在这些范围之外、升压电平可能无法正确设置(无效设置)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我想知道安全系统设计的故障模式行为。  

    如果升压电平设置不正确(设置无效)、最坏的情况是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    最坏的情况是未选择所需的升压设置、眼图将不会处于最佳状态。