This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:能否在此芯片的输出通道之一上再连接两个从器件?

Guru**** 2930260 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998293/pca9548a-can-i-connect-two-more-slaves-on-one-of-the-output-channels-of-this-chip

器件型号:PCA9548A

您好!

我计划使用  PCA9548A 在此芯片上连接8个 USB type c CC 控制器。

除了 CC 控制器、希望在每个输出通道上再添加一个从器件、可能是器件端子侧的 MCU I2C  

 

这里的问题是、我能否在 PCA9548A 的其中一个输出通道上添加2个从器件?

(假设两个不同的从器件地址/相同的电压电平)

谢谢

AT能量 收集器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从站的数量没有明确的限制。 但数据表的第9.2.2节指出:

    对于快速模式运行、I2C 总线的最大总线电容不得超过400pF。 通过添加 PCA9548A、CIO (OFF)的电容、导线、连接、走线的电容以及给定通道上每个独立从器件的电容、可以近似计算总线电容。 如果同时激活多个通道、则所有通道上的每个从器件都会产生总线电容。

    一次三个器件(主器件和两个从器件) 完全正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    Atharva、

    我已通知 TI 工程师该主题、以获得更多关注。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AT能量 收集器、

    我同意克莱明的说法。 如果第二通道上没有冲突地址并且在相同的逻辑电平下运行、则可以添加更多器件。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。

    澄清了我的疑问。 计划使用缓冲区以避免驱动问题。

    谢谢

    Atharva