This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:DOUT 引脚中的直流电源

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998375/trs3221e-dc-power-in-dout-pin

器件型号:TRS3221E

您好!

你好。

我们的客户正在使用 TRS3221E、他们对自己的应用有疑问。 请参阅下面的详细信息。

"我有一个应用、其中 RS232收发器 TRS3221EIRGTR 的 D-out 也连接到具有9Vdc 的电池端子。
当9Vdc 处于活动状态时、TRS3221EIRGTR 将关闭(使用 FORCEOFF)。  问题是、当 TRS3221EIRGTR 处于 FORCEOFF 状态且9VDC 已通电时、是否会对其造成任何损害?"

期待您的意见。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    D-off 引脚的绝对最大值可在高达13.2V 的电压下工作、这意味着只有在 D-out 引脚上的电压超过13.2V 时才会损坏该引脚。 对该引脚施加9V 电压应该是可以的、并且不会对器件造成损坏。

    此致、

    Eric Hackett