This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998426/sn65hvd10

您好!

只需要澄清一下。 根据数据表、建议的工作条件为-7V 至12V。

这是否意味着在 A 和 B 之间的任何给定时间、A 可以低至-7V、B 可以同时高至12V、反之亦然?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、

    不、这并不意味着在任何给定的时刻、这些引脚都可以低至-7V、高至12V。 此参数意味着总线引脚可以在应用中存在接地或源极变化的情况下解释此范围之间的电压。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett