This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS117:使能引脚连接

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998408/sn65lvds117-enable-pin-connection

器件型号:SN65LVDS117

启用/禁用各种输出的首选方法是什么? ENM 和 ENxx 是否应连接到 VCC 以打开相应的 xx 输出? ENxx 连接到 GND 以禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    可以了。 您还可以将 ENxx 与 Vcc 绑定、并使用 ENM 启用/禁用所有同步输出。  

    此致、

    I.K.