This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:I2C 模式中的 EQx 引脚连接

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998335/tusb1042i-eqx-pin-connection-in-i2c-mode

器件型号:TUSB1042I

尊敬的 TI:

我计划在 I2C 模式下使用 TUSB1042I。 在这种情况下、EQ1和 EQ2引脚能否保持悬空?

谢谢!
Marcis Greitans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcvis:

    是的、可以。 请注意、在上电时对 EQ 引脚进行采样以获取均衡器的初始状态。 在 I2C 中、请务必将 EQ_OVERRIDE 写入1。