This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找适用于 ASM1083的 TI 替代器件

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, LMK61E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998256/looking-for-ti-alternative-part-for-asm1083

主题中讨论的其他器件:XIO2001LMK61E08

尊敬的 TI 专家:

我正在升级我的 asus Essence STX ii 卡。 它使用 ASM 1083。 我需要一个具有更好规格的 TI 芯片。 此外、我还需要一个具有最低 ppm 的24.576MHz 时钟振荡器。 请将这些产品的链接发送给我进行购买。

感谢你能抽出时间。

此致、

Jonard Rico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的 PCIe 转 PCI 桥接器是 XIO2001。 但我怀疑它是引脚兼容的。 无论如何、电桥不会影响音质。

    最好的振荡器是 LMK61E08、但它具有差动输出、完全不同的引脚排列、并且设计灵活。 没有 TI 振荡器会具有 TXCO 的稳定性。 在任何情况下、将 TXCO 用于声卡已是超频。