This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:DP83822HF SLAC 协议符合 ISO/IEC 15118要求?

Guru**** 2813475 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998200/dp83822hf-dp83822hf-slac-protocol-complies-with-iso-iec-15118-requirements

器件型号:DP83822HF

大家好、

DP83822HF SLAC 协议是否符合 ISO/IEC 15118要求? 还是 TI 有其他 PHY 解决方案? 谢谢!

https://www.verical.com/datasheet/qualcomm-phy-qca7005-al33-1815593.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您的查询。

     当前提供的以太网 PHY 器件没有 ISO/IEC 15118要求解决方案。

    此致、

    Sreenivasa