This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041PAPEVM:未找到连接的 TUS840器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041PAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160520/tusb4041papevm-no-attached-tus840-device-was-found

器件型号:TUSB4041PAPEVM

您好!

我将 TUSB4041PAPEVM 评估板与"TUSB80xx_EEPROM_PROGRAM_V1.0.0.1"工具套件配合使用

EEPROM 在发送时为空(0xFF)、我知道自己的唯一配置文件需要加载到 EEPROM 中

通过在地址0x00处输入值0x55、器件应该从外部 EEPROM 读取配置

相应地设置开关、

SW1-2. SMBUSz PU:1 = I2C 模式、0 = SMBus 模式 PU 1k Ω 关闭-> PU
SW1-3. SCL PD:I2C 串行时钟 PU 1k Ω ON -> PU
SW1-4. SDA PD:I2C 串行数据 PU 1k Ω ON -> PU

EEPROM 的"准时程序"按预期工作,但现在无法从工具包软件访问 EEPROM ...

如何解决此问题?

此致、

OLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ola

    您的 PC 是否启用了 Windows 安全启动?   当计算机在 Windows 加载之前启动时、您是否可以通过按键盘上的 F10或 Del (或 F12–此键因每台 PC 而异)进入 UEFI BIOS。 进入 BIOS 后、查找禁用安全启动的选项。 禁用后保存设置。 那么、您将能够禁用驱动程序签名实施、并且是否能够对 EEPROM 进行编程?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我刚刚检查了引导顺序、并且"安全引导"已被禁用

    还有其他建议要尝试吗?

    BR、

    OLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很旧

    那么、在您对 EEPROM 进行编程后、问题会出现吗? 如果在 TUSB4041仍处于 I2C 模式时移除 EEPROM、您能否访问 TUSB4041?

    谢谢

    David