This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:针对温度问题的支持需求

Guru**** 2758115 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410, DS110DF410, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137370/ds100df410-support-need-on-temperature-issues

器件型号:DS100DF410
主题中讨论的其他器件: DS110DF410DS250DF410

尊敬的团队:

希望你们做得好!

最近、我的客户选择使用 DS100DF410。

 ℃、℃℃发现 DS100DF410接口可能会升高/降低、这意味着当温度从-20 μ s 快速变化到75 μ s (每分钟变化10 μ s)时、DS100DF410在数据传输期间会出现短暂的不连续或中断、 DS100DF410 在持续高温或低温状态下正常工作)

您是否遇到过这种问题?

如果是、我们如何解决这个问题? 是否可以通过设置此温度快速变化环境的参数来解决该问题?

非常感谢您的帮助和支持!

我期待您的回复。

此致、

氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    在您的电子邮件中、您提到系统测试期间环境温度从-20C 变为75C。 您知道这种环境下的重定时器板温度是多少吗?

    请注意、根据数据表、DS110DF410温度锁定范围(TLR)为90C。 客户在测试过程中似乎超过了此温度差值。 遗憾的是、这一较旧的器件型号比25G 重定时器等较新的产品具有更小的 TLR。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo:

    非常感谢您的帮助!

    数据表提到工作温度范围为-40°C 至85°C。 这是否意味着环境温度?

    2.至于 TLR、我在数据表中找不到您提供的如上图所示的内容。 测试温度范围为-5C 至85C、温度范围为90C。 这是否意味着最大温度变化范围为90C、 例如也可以支持从-25°C 到65°C 的电压变化?

    非常感谢!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    [引用 userid="526556" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137370/ds100df410-support-need-on-temperature-issues/4222190 #4222190"]1. 数据表提到工作温度范围为-40°C 至85°C。 这是否意味着环境温度?[/quot]

    是的、这是指环境温度。

    [引用 userid="526556" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137370/ds100df410-support-need-on-temperature-issues/4222190 #4222190"]2. 至于 TLR、我在数据表中找不到您提供的如上图所示的内容。 测试温度范围为-5C 至85C、温度范围为90C。 这是否意味着最大温度变化范围为90C、 例如、它还可以支持从-25°C 到65°C 的电压变化?[/quot]

    温度锁定范围是重定时器可以保持 CDR 锁定的温度。  超出此范围时、我们预计重定时器可能会暂时失去 CDR 锁定。  正确的做法是、从-25°C 到65°C 的变化也会满足90°C TLR 的要求。  您是否在该温度范围内失去 CDR 锁定?  您还提到过、快速温度变化会导致链路问题。  您是否还会在较慢的温度变化过程中遇到链路问题?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的回复和支持!

    1.当温度从-20°C 快速变化到75°C 时、链路断开、超过90°C 的范围、只有 DS100DF410的一部分会失去链路。 这可能是导致链路丢失的原因。

    2.当温度保持恒定为-20°C 或75°C 时、链路不会丢失。

    顺便说一下、是否有任何方法可以更改电路上电阻器或其他元件的参数、从而扩大90C TLR 范围?

    真的很感谢!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    1) 1)我认为超过90C 范围会导致链路断开。  如果您观察到此问题、我还想知道温度是否在相同的温度范围内缓慢上升。  但是、无论温度缓慢变化期间的行为如何、我都不知道有什么解决方案可以更好地应对这种快速的温度变化。

    3) 3)我不知道为扩展我们10G 重定时器的 TLR 而可以进行的任何修改。   进一步调试此问题的一个步骤是查看 HEO/VEO 是否在过热条件下受到影响、或者问题是否只是从信号解锁 CDR。  如果有兴趣继续执行此操作、我建议在器件温度发生变化时从重定时器和 CDR 状态(寄存器0x01和0x02会有所帮助)读取 HEO/VEO。  此外、在解锁条件之前和之后了解 RX 设置也很有价值。  具体而言、EQ 可从0x03读取、而 DFE 从寄存器0x11、0x12、0x20、0x21抽取。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    非常感谢您的支持和回复!

    顺便说一下、如果 TLR 是90C 至 DS100x 产品、而 DS100x 产品比 Rodrigo 之前提到的25G 产品小、那么 TLR 对于 DS250DF410等25G 重定时器是什么?

    真的很感谢!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    DS250DF410在负斜坡上的额定温度为115C、在正斜坡上的额定温度为125C。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    非常感谢!

    DS110x 是否还具有与上图所示的温度锁定范围相对应的斜坡速率?

    再次感谢!

    此致、

    氙气灯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    数据表中没有与此规格相关的斜坡速率。  这可能有一些实际限制、因为我怀疑接近瞬时的温度变化90C 可能难以保持锁定、但数据表中未对此进行说明。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:  

    非常感谢!

    DS250和 DS280系列的温度范围比 DS100系列的温度范围更好。  

    DS250和 DS280系列的转接驱动器和缓冲器是否具有与 DS250/280DFx 系列相同的 TLR?

    感谢您的支持!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    我们的转接驱动器没有 TLR 规格、因为它们没有 CDR 功能。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    明白了! 非常感谢!

    顺便说一下、我如何找到如何设置 CTLE 来提高 DS110DF410的信号质量、从而找到一种解决信号上升/下降问题的方法?

    此致、

    氙气灯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    使用调整模式1时、CTLE 会自动调整。  每当 CDR 解锁/锁定发生时、就会重新调整 CTLE。  有关手动设置 CTLE 的说明、请参阅编程指南的第3.20节。

    https://www.ti.com/lit/an/snla323/snla323.pdf

    谢谢、
    Drew