This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD047A:SN65MLVD047A 相关问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD047A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161463/sn65mlvd047a-sn65mlvd047a-related-issues

器件型号:SN65MLVD047A

尊敬的 TI:

问题1:SN65MLVD047A 是否支持热插拔?

问题2:如下图所示、在此单点传输和多点接收设计中、点损坏将导致整个链路中的其他器件损坏。 我们如何避免因设计中的一点损坏而损坏其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这与 SN65MLVD3类似:SN65MLVD3热插拔吗? 

    如果是、请注意、相同的反馈是适用的。 此外 、在 IC 和连接器之间使用扼流圈在连接器侧添加 TVS 二极管也会有所帮助、这一点很感谢。

    此致、

    Michael。