This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:以太网信号转接驱动

Guru**** 2757925 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160513/ds160pr810-ethernet-signal-redriving

器件型号:DS160PR810
主题中讨论的其他器件:TUSB522PTUSB1002A

你(们)好。

在阅读数据表时、应用信息表明器件与协议无关、如果我错了、请纠正问题、但 我认为这也适用于以太网应用吗?  

如果不是、您可以将我指引到可以处理以太网信号的器件型号?

此外、您是否有此芯片的版本、它可以重新驱动 USB 1、2、3 D+/D-信号?

非常感谢您的观看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    此部件的主要应用是 PCIe、SAS 或其他协议、其中包含链路训练。 这意味着器件两端的器件发送/接收非 NRZ 数据、以便在给定传输介质的情况下相互训练接收器。  

    有 USB 器件、我将允许我的其他同事对您的问题发表意见。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、据我所知、以太网使用链路训练、因此本部分可以与以太网配合使用。

    我必须为其进行尝试/仿真。

    此致

    WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WES

    当您说 USB1、2、3时、您是指 USB 全速、高速和超高速信令吗?

    有关 USB 高速、请参阅 TUSB21x 系列。

    对于 USB SuperSpeed、请参阅 TUSB522P (5G)、TUSB1002A (10G)、TUSB546 (5G Type-C)和 TUSB1046/1146 (10G USB Type-C)。

    谢谢

    David