This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954

Guru**** 2541320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159856/ds90ub954-q1-ds90ub954

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、

我们客户的问题之一、我在下面转发、 您能否提供一些故障排除建议

2通道、raw10、无同步、双绞线模式、配置如下:

'09d 0:I2C_DATA[23:0]<={8'h32、8'h01、8'h00};//重置
'9-d1:I2C_DATA[23:0]<={8'h32、8'h02、8'h53};
'9 D 2:I2C_DATA[23:0]<={8'h32、8'h03、8'h12};/// 非同步
'9 D 3:I2C_DATA[23:0]<={8'h32、8'h05、8'h03};/// 非同步
'9 D 4:I2C_DATA[23:0]<={8'h32、8'h06、8'h66};
'9 D 5:I2C_DATA[23:0]<={8'h32、8'h07、8'h7d};
'9 D 6:I2C_DATA[23:0]<={8'h32、8'h33、8'h00};//数据路径控制1.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 954////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'9 D 7:I2C_DATA[23:0]<={8'h7A、8'h01、8'00};///复位
9'd 8:I2C_DATA[23:0]<={8'h7A、8'h33、8'h23};/// 双通道
9'd 9:I2C_DATA[23:0]<={8'h7A、8'h20、8'h00};/// rx0
'9 D 10:I2C_DATA[23:0]<={8'h7A、8'h4C、8'h03};
'9 D 11:I2C_DATA[23:0]<={8'h7A、8'h6D、8'h78};
'9 D 12:I2C_DATA[23:0]<={8'h7A、8'h70、8'h2B};
'9 D 13:I2C_DATA[23:0]<={8'h7A、8'h7C、8'h01};
9月14日:I2C_DATA[23:0]<={8'h7A、8'HBA、8'h03};
'9 D 15:I2C_DATA[23:0]<={16'hFFFF、8'hff};//

现在有正常的 mipi 信号发出、但接收端 FPGA 无法解析 mipi。 如果传感器直接连接、它可以正常显示图像。

感谢您提出任何故障排除建议。

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您能否说明未解析的 mipi 信号是什么样子? 图像显示不正确还是显示为黑色? 954的合作伙伴设备是什么? 通过查看寄存器0x6D、可以看到954看起来实际上处于 CSI 模式。 检查器件当前绑定到的模式、设置模式的分压器可能设置不正确。

    此致、

    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了问题,但插入两个传感器并配置两个端口时,端口1无法正常工作,但端口0工作正常。 954两个输入端口 具有信号、但端口1没有输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关您的配置以及您看到的内容的更多详细信息? 您是否正在尝试在 Raw10模式或 CSI 中运行? 合作伙伴设备是什么?  是否在复制模式下使用954?