This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:输出端的共模电平是多少?

Guru**** 1709640 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160416/ds125df1610-what-is-the-common-mode-level-at-the-output

器件型号:DS125DF1610

尊敬的专家:  

我们注意到 Rx 共模电压为   Vrx/4 <Vcm<Vdd-Vrx/4 in the datasheet, could you tell me the common voltage level at the output.   

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    默认情况下、DS125DF1610输出共模稳压保持在1V 左右。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodrigo

    寄存器是否可以更改输出共模电压?

    如果可以、可以使用哪些寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、遗憾的是 DS125DF1610上的输出共模电压不可调节。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!