This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:硬件原理图设计问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160714/dp83848i-hardware-schematic-design-problems

器件型号:DP83848I

您好!

      

上图是这个 PHY 芯片的原理设计。 中文字符和参数是 PCB 板的实际焊接值。

标签①MDIO 引脚未与1.5K 上拉电阻器连接

标签②带极性电容器的10uF 此处是实际焊接的10uF/25V 直列式电解电容器

变压器的中心抽头是否需要在此处连接到3.3V 电源?

然后、在 ping 网络端口的 IP 地址上发现丢包和发送延迟。 上述综合原理图设计(①、②、③)是否会影响数据包丢失和延迟?   在原理图中、C94未焊接在 PCB 板上。

2.  

此 PHY83848KSQ 网络变压器① Ω 差分线为49.9R 且电容接地;②中心抽头连接到3.3V

             

此 PHY83848VVVBI 网络变压器通过51R 至3.3V 连接到差分线。 中心抽头通过0.1uF 电容器接地。 对于这种类型的 PHY、这两个选项中的哪一个是正确的?

谢谢!