This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP159RSBEVM:EVM 不工作

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP159RSBEVM, TUSB3410, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158362/dp159rsbevm-the-evm-is-not-working

器件型号:DP159RSBEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB3410TDP142SN65DP141

大家好、

我们的客户 购买 了 DP159RSBEVM 、但它无法正常工作、如下面的屏幕截图所示。 根据我们的客户、

我使用的是 DP159RSBEVM、我仔细遵循了手册说明、但无法正常工作

该 EVM 由 USB 供电、并连接了 DP 和 HDMI 端口。

只是更新一下、这是我完成的最后一步、之后我再也看不到它了

LED 亮起、因此我认为它应该可以工作。 我认为我在这个过程中缺少其他东西。 按照手册中的说明完成刻录后、我在软件上不再看到此连接

此问题的原因可能是什么?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Danilo

    为什么它们在电路板上烧录 EEPROM?

    它们是否连接到 DP++或 DP 源? DP158只能与 DP++源配合使用。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我没有在 EyeScan 工具上获得读数、我遵循了 EyeScan 工具的用户手册、该手册建议对固件进行编程。  

    我不确定 DP 和 DP++之间的区别是什么、我将在板上附上我们的连接器照片、但看起来是 DP。

    此外、如果 DP159与 DP158有任何不同、我们将使用 DP159。

    是否有方法可以反向烧烤? 或者我应该如何从这里继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从 TUSB3410产品页面下载固件并重新刻录 EEPROM 、https://www.ti.com/product/TUSB3410?keyMatch=TUSB3410&tisearch=search-everything&usecase=GPN#software-development

    该固件使 TUSB3410能够用作 USB 转 I2C 桥接器、并让 EyeScan SW 通过 I2C 接口控制 DP158/159。

    但您仍需要确保源是 DP++、而不是 DP。 DP158/159仅适用于 DP++源。 如果源是 DP、则需要有源协议转换器。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 David 的快速回答。

    我正在尝试重新刻录;但是,现在未检测到设备,无法继续。 您能就此为我提供指导吗?

    谢谢!

    rosti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    rosti

    您可以尝试手动安装 TUSB3410驱动程序吗? 有关手动安装驱动程序的信息、请参阅此应用手册第4节、并查看其是否有用 、https://www.ti.com/lit/ug/sllu205/sllu205.pdf

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我重新安装了驱动程序和 Burner、但仍然无法检测到设备。 所有内容均已更新、并且在 COM3上可以识别 USB、但我在刻录机上看不到 TUSB3410

    谢谢、

    rosti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯蒂:

       是否可以先卸载所有 EEPROM 刻录机、USB 转 I2C 桥接器和 eynescan 工具,然后仅安装  EEPROM 刻录机? Burner 可能找不到正确的固件。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    我按照您的建议卸载了所有内容、然后仅安装了刻录机。 我仍然有同样的问题:

    我还能做什么吗?

    谢谢!

    rosti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许该板上有问题、我将在这里检查并告知您。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    我刚刚从载板制造商那里得到一个确认、即源仅支持 DP、而不支持 DP++。 在前面的消息中、David 提到我 可以使用协议转换器。  

    有没有任何高效的转换解决方案可以推荐给我? 或者 TI 是否有任何支持 DP 的 IC?

    尽管我发现载波仅支持 DP、但燃烧器应已识别固件、我是否正确?

    谢谢!

    rosti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯蒂:

       我们应该有 DP 转接驱动器、我会让 David 给您回复。

       无论如何、燃烧器应该 会识别固件、但转接驱动 器也不会进行眼图扫描。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rossi

    我们没有活动的 DP 到 HDMI 协议转换器解决方案。 parade PS196是一个支持此功能的解决方案、 https://www.paradetech.com/products/ps196/

    但是、正如 Brian 指出的、由于 TUSB3410燃烧器是一个单独的功能、因此您仍然应该能够使其正常工作。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的澄清。

    多次尝试后、我仍然无法使刻录机工作、它无法识别固件。 电路板可能有问题。

    您是否也能向我推荐潜在的 DP 转接驱动器?

    此致、

    rosti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    rosti

    对于 DP 转接驱动器、请使用 SN65DP141或 TDP142。 DP 转接驱动器是 DP 输入和 DP 输出。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在与我们的电路板制造商交谈后、工程师实际上确认了该特定电路板确实支持 DP++。  

    但是、我们仍然无法识别电路板。 是否有任何方法强制固件进入 EEPROM? EEPROM 上的固件是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    rosti

    您能否与 Danilo 合作并将电路板发回给我? 我将检查电路板以确保没有问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。 我们刚刚使用显示扩展坞检查了 EVM、它运行良好。  

    此时、我认为问题来自我们拥有的载板、我们正在尝试与制造商解决该问题。

    再次感谢、

    rosti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    rosti

    感谢您的更新。 如果有任何需要、请随时将电路板发送给我进行 TUSB3410维修。

    David