This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:两个集线器 DS90UB960-Q1协同工作

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB633A-Q1, DS90UB913Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161415/ds90ub960-q1-two-hubs-ds90ub960-q1-with-together-working

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB633A-Q1DS90UB953A-Q1DS90UB913Q-Q1

您好!
我对环视系统结构有一些疑问。 我们需要将来自6个摄像头的全高清视频流与来自640x480摄像头的2个视频流相结合。 我们希望使用 FPD Link III 接口实现摄像头互连。 Jetson TX2i 模块将连接到两个 DS90UB960-Q1解串器。 遗憾的是,Jetson 只有3个 CSI 端口,每个端口有4条数据线。

1.我们是否可以通过集线器2传输两个全高清流和两个低分辨率流、只通过一个 TX0端口?
2.我们如何在两个 FPD Link 集线器之间实现多摄像头同步? 有可能吗?
我们可以将串行器 DS90UB633A-Q1连接到 DS90UB960-Q1解串器,也可以使用 DS90UB633A-Q1 --> DS90UB662A-Q1 --> DS90UB953A-Q1---> DS90UB960-Q1之类的链?
此致、Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    [引用 userid="323078" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161415/ds90ub960-q1-two-hubs-ds90ub960-q1-with-together-working ]1. 我们是否可以通过集线器2传输两个全高清数据流和两个低分辨率数据流、仅通过一个 TX0端口?

    您是否在讨论第二个集线器、该集线器使用所示的4个摄像头及其分辨率?

    [引用 userid="323078" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161415/ds90ub960-q1-two-hubs-ds90ub960-q1-with-together-working ]2. 我们如何在两个 FPD Link 集线器之间实现多摄像头同步? 有可能吗?[/报价]

    您可以使用一个连接到两个集线器的帧同步信号

    [引用 userid="323078" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161415/ds90ub960-q1-two-hubs-ds90ub960-q1-with-together-working ]3. 我们可以将串行器 DS90UB633A-Q1连接到 DS90UB960-Q1解串器,也可以使用 DS90UB633A-Q1 --> DS90UB662A-Q1 --> DS90UB953A-Q1---> DS90UB960-Q1之类的链?[/QUERPLET]

    您只能 在 同一器件系列 UB9xx 系列 中使用 SER 和 DES。 或 UB6xx 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaradat

    1.是的、我将讨论第二个集线器使用所示的4个摄像头及其分辨率。

    2.好的,我将在两个集线器上实现一个帧同步。

    3.是否可以使用 DS90UB913Q-Q1代替 DS90UB633A-Q1并直接连接到 DS90UB960-Q1?

    此致、Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    1)是的、集线器的一个 CSI-2输出支持此数量的摄像头和分辨率。 但是、您应该确保位/像素的数量不超过16。

    3) 3)是的、可以使用 DS90UB913A 或  DS90UB933