This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:缓冲器内部方框图

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161472/tca9617a-buffer-internal-block-diagram

器件型号:TCA9617A

大家好、

根据此方框图、这是否意味着 TCA9617等缓冲器内部仅具有内部下拉开关或电阻?

如果是、TCA9617中的拉低电阻是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    在数据表中、开漏 FET 处于导通位置时的电阻未直接进行规格说明。 我认为我们可以使用 IOL 参数估算该值。  

    如果我们看一下数据表中的第6.5节电气特性、我们可以使用 IOL = 30mA 且 VOL = 0.58V 来估算您圈出的部分的电阻。  

    根据这些数字、R = VOL / IOL = 0.58V/30mA =~19.33 Ω。 我认为这很有意义、因为我们希望开漏驱动器电阻比连接到 VCCB 的上拉电阻器的电阻要大得多、以便 I2C 正常工作。 否则、如果缓冲器的驱动器不比上拉电阻强、那么我们永远不能将 I2C 总线完全驱动为低电平、因为驱动器没有足够的强度。

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、  

    我  同意 你所说的话, 缓冲器只是为了使拉低比原来的情况更强。

    因此 缓冲器的下拉电阻 应低于主器件的下拉电阻,对吧?

    这就是 我们在主器件和从器件之间添加缓冲器的原因?

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我建议缓冲器的下拉电阻器的条件应该比总线上的上拉电阻器强、否则缓冲器将很难将总线驱动到低电平条件。  

    [引用 userid="498887" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161472/tca9617a-buffer-internal-block-diagram/4367899 #4367899"]因此 缓冲器的下拉电阻 应低于主器件的下拉电阻,对吗?

    我要说的是,这一说法取决于主设备的低拉强度。 假设主器件可以是具有弱 I2C 开漏驱动器的微控制器。 它可能只有一定量的下拉强度、并且在没有缓冲器/转接驱动器帮助的情况下可能难以下拉整个 SDA 总线。  

    我们在主器件(控制器)和从器件(目标器件)之间添加缓冲器/转接驱动器、以帮助提高驱动强度或分离寄生总线电容、从而保持在 I2C 的400pF 限制以下。 当然、我们添加到应用中的缓冲器/转接驱动器越多、我们将从电源获取更多电流、并在电路板上留出更多空间。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    明白了、那么我认为我是对的

     下拉强度不够强的主器件 需要一个缓冲器来实现更强的下拉、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您回答正确! 有时、主(控制器)器件需要外部器件的额外帮助来帮助驱动信号。 例如、微控制 器可以访问许多 GPIO/SDA 通道、但没有板载电路来驱动重负载的 I2C 总线。  在这种情况下、缓冲器/转接驱动器的帮助可能很有用。  

    此致、

    Tyler