This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C363B:DS90C363B 需要 IBIS 模型

Guru**** 2927640 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C363B, DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161586/ds90c363b-need-ibis-model-for-ds90c363b

器件型号:DS90C363B
主题中讨论的其他器件: DS90C385A

需要用于 DS90C363B 的 IBIS 模型来进行信号完整性分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的提问!

    此器件没有 IBIS 模型、最接近的系列模型是 DS90C385A、可从该产品文件夹下载、也可直接从以下位置下载:

    http://www.ti.com/litv/zip/snlm080

    尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的解决方案!