This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC179:HBM 和 CDM 额定值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55LBC180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160898/sn65lbc179-hbm-and-cdm-rating

器件型号:SN65LBC179
主题中讨论的其他器件:SN55LBC180

大家好、团队、

  SN65LBC179QDRG4是否具有 HBM 和 CDM 额定值?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    该器件的规格不符合要求、似乎我们没有相关信息。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    好的。 我明白了。

    我们还没有像 SN55LBC180那样的"存储温度范围"吗?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    最高存储温度为最高结温、因此为140C -最小值似乎不符合规格、因此安全选项为-40C (最低环境温度)、因此器件应在-40C 至140C 的温度范围内安全存储。  

    最棒的

    Parker Dodson