This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:关于以下器件之间的差异

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320LI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160794/tusb320lai-about-differences-between-the-following-parts

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320LITUSB320

大家好、

 

我们的客户希望使用 TUSB320LAI、但该器件缺货。

因此、它们可以选择 TUSB320和 TUSB320LI。

 

我参考以下 E2E 主题并有一些问题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707926/tusb320-what-are-the-differences-between-the-following-parts-tusb320-tusb320li-tusb320hi-tusb320lai-tusb320hai

 

----

[第1季度]

特性:通过 GPIO 进行电流检测

TUSB320:可以。 除非移除/插入电缆、否则无法检测电流广播的变化

TUSB320LI:是的

TUSB320LAI:是的

 

我知道 TUSB320LI 和 TUSB320LAI 可以检测电流广播中的变化、但 USB320无法检测到变化。

我的理解是否正确?

如果正确、数据表中在哪里提到了这一点?

----

 

[第2季度]

特性:通过 I2C 进行电流检测

TUSB320:是的、需要软件权变措施来检测电流广播中的变化。

TUSB320LI:是的

TUSB320LAI:是的

 

我知道 TUSB320LI 和 TUSB320LAI 无需外部控制即可检测电流广播的变化、但 TUSB320需要外部控制(软件权变措施)。

我的理解是否正确?

如果正确、数据表中在哪里提到了这一点?

此外、您能否告诉我们 TUSB320的软件权变措施?

----

 

[第3季度]

功能:定向至禁用状态

TUSB320:否

TUSB320LI:是的

TUSB320LAI:是的

 

我知道 TUSB320LI 和 TUSB320LIA 具有“disable_UFP_ACCESSORY”和“disable_term”,但 TUSB320没有这些。

"功能:定向至禁用状态"是否指示此差异?

----

 

[第4季度]

特性:DFP 在从 AttachWait.SRC 转换到 Attached.SRC 之前等待 VBUS 低于 VBUS_DET 阈值

TUSB320:否

TUSB320LI:是的

TUSB320LAI:是的

 

我知道 ,每个器件数据表中的“VBUS_DET IO 引脚(连接到系统 VBUS 信号)”和“VBUS 检测”内容都是相同的。

因此、我无法理解"否"和"是"之间的区别。

您能告诉我们差异和详细信息吗?

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1: 数据表中未提及

    Q2:  在 I2C 模式下运行时、TUSB320器件使用 SCL 和 SDA 线作为时钟和数据、以及
    INT_N 引脚、用于将 I2C
    寄存器中的更改或中断传达给系统。 INT_N 引脚为
    TUSB320器件使用新信息更新寄存器时拉低。 INT_N 引脚断开
    漏极。 当 INT_N 引脚被拉低时、应设置 INTERRUPT_STATUS 寄存器。 以清除
    INTERRUPT_STATUS 寄存器、终端用户写入 I2Cc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题3: UFP 附件和定向到禁用是不同的,但两者都没有在原始 TUSB320中实现。

    Q4: 移除时的 DFP 必须对 VBUS 放电。  TUSB320将一直等到 VBUS 被移除、然后才会将 ID 引脚置为有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

     

    感谢您的快速回复。

    我还有关于[Q3]和[Q4]的其他问题。

     

    ----

    [第3季度]

    我知道(“disable_UFP_accession”和“disable_term”)都没有在原始 TUSB320中实现。

    但是,我无法理解您的意见,即 UFP 附件和定向到“已禁用”是不同的。

     

    我想、"功能:定向至禁用状态"仅意味着" disable_term "。

    我的理解是否正确?

    ----

     

    [第4季度]

    我知道、TUSB320必须等到 VBUS 被移除后才能将 ID 引脚置为有效。

    但是、TUSB320LI 和 TUSB320LAI 不需要等待时间、因此这些器件优于 TUSB320。

    我的理解是否正确?

    ----

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题3:你是对的。

    Q4:抱歉、  CC 规范是 CC 器件需要等待 VBUS 被移除后才能使 ID 引脚无效。 TUSB320不是、这意味着它不符合 CC 规格。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    隐藏