您好!
‘s下面的文档“nla246a.pdf”配置,保持 FPGA 和 PC PHY 以太网电缆连接,在设置所需的所有模拟回路步骤之后,我等待 PHY 链路状态上升。
1.将寄存器0x001F 写入0x8000以应用软件复位。
2.将寄存器0x0000写入0x0140以强制1000BASE-T 操作。
3.将寄存器0x0032写入0x00D3以启用 RGMII。
将寄存器0x0016写入0x0004以启用数字回送。
5.将寄存器0x001F 写入0x4000以应用软件重启。
如果我不等待 PHY 链路状态上升、直接发送数据并等待接收数据、我不接收任何数据。
如果我始终循环模拟回路配置、然后等待 PHY 链路状态上升操作、我发现链路状态可能会下降。

我的问题是:
(1)如果模拟回送必须等待 PHY 链路状态上升、则发送和接收将正常。 如果不等待,链接状态为“关闭”,则不会收到任何信息?
(2)什么取决于链路状态是否正常、为什么链路状态可能出现故障?
(3)如果模拟回送必须等待链路状态上升、如何确保链路状态始终保持上升?
期待着答复,提前感谢。
此致
Kailyn