This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:模拟回送失败问题

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159974/dp83867ir-analog-loopback-failed-issue

器件型号:DP83867IR

您好!

‘s下面的文档“nla246a.pdf”配置,保持 FPGA 和 PC PHY 以太网电缆连接,在设置所需的所有模拟回路步骤之后,我等待 PHY 链路状态上升。

1.将寄存器0x001F 写入0x8000以应用软件复位。
2.将寄存器0x0000写入0x0140以强制1000BASE-T 操作。
3.将寄存器0x0032写入0x00D3以启用 RGMII。
将寄存器0x0016写入0x0004以启用数字回送。
5.将寄存器0x001F 写入0x4000以应用软件重启。

如果我不等待 PHY 链路状态上升、直接发送数据并等待接收数据、我不接收任何数据。

如果我始终循环模拟回路配置、然后等待 PHY 链路状态上升操作、我发现链路状态可能会下降。


我的问题是:
(1)如果模拟回送必须等待 PHY 链路状态上升、则发送和接收将正常。 如果不等待,链接状态为“关闭”,则不会收到任何信息?
(2)什么取决于链路状态是否正常、为什么链路状态可能出现故障?
(3)如果模拟回送必须等待链路状态上升、如何确保链路状态始终保持上升?

期待着答复,提前感谢。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您可以将寄存器0x10的位10设置为1以强制链路正常。 如果您这样做、测试是否成功?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    缺少另外两条命令。 请禁用自动 MDIX 并手动选择 MDI 或 MDIX、并将寄存器0x00FE 设置为0xE720。

    谢谢、

    David