This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:在10Mbps 和100Mbps 通信速率下的功耗

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160673/dp83867ir-power-consumption-at-10-and-100-mbps-communication-rate

器件型号:DP83867IR

根据连接了全部3个电源的数据表  、DP83867IRPAP 的功耗为490mW (典型值)

10和100Mbps 通信速率下的功耗是多少?

谢谢

Owais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Owais、

    让我向团队核实一下这一点。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Owais、

    请参阅以下应用手册: SNLA237

    谢谢、

    David