This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83867E:如何为工业 PHY 选择磁性元件?

Guru**** 2830705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161575/faq-dp83867e-how-do-i-choose-magnetics-for-my-industrial-phy

器件型号:DP83867E

在选择磁性元件时、需要注意5个关键参数:

  1. 磁性类型(专门用于集成的 RJ-45 /磁性组件)
    1. 此组件是否仍能满足建议的 MDI 配置?
  2. 匝数比
    1. 理想情况下为2%、但可耐受3%
  3. 电感
    1. 首选高电感。 常见数字约为350uH
  4. 插入损耗
    1. 与数据表中规定的每个范围的指定值相比、该值应尽可能接近0dB
      1. 如果规格给出的典型值为-1dB、则查找-1dB、-0.9dB、... 建议使用
  5. 回波损耗
    1. 或小于数据表中指定的幅度
      1. 如果规格给出的典型值为-16dB、则查找-16dB、-17dB、... 建议使用

虽然这可以提供兼容磁性元件的有用指示、但强烈建议客户使用其 PHY 验证其设计中的磁性元件。