This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:RE 引脚上的曲线跟踪异常

Guru**** 2516520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161535/sn65hvd1781-curve-tracing-abnormally-on-re-pin

器件型号:SN65HVD1781

通过曲线跟踪测试、PNSN65HVD1781DR 的 RE 引脚上出现尖峰。 这些尖峰是否正常? 请参阅附件。 它们是否意味着这些器件已受损? 如果它们正常、是什么导致了尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为清楚、X-ASIS 是施加在 RE 引脚上的电压、Y 轴是电流读数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    您能否使用异常曲线轨迹分享器件的器件标识。  

    此外、在曲线布线测试期间、器件的测试设置是什么? 器件是否已通电?  

    最棒的

    Parker Dodson