This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:上电时将 INT 有效

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161480/tca9539-q1-will-int-effective-when-power-on

器件型号:TCA9539-Q1

您好、专家、

假设 TCA9539-Q1刚通电、I2C 尚未建立、则所有 I/O 均默认为输入。 如果端口上有上升沿或下降沿、TCA9539-Q1是否会在 INT 引脚上生成低电平信号? 谢谢

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中断检测逻辑始终处于活动状态。

    请注意、由于上电期间发生的电压变化、可能会生成中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气、

    当处于输入模式时、端口输入的任何上升/下降边沿都会生成中断。 由于器件在 p 端口上默认为启动时的输入、因此端口上的任何上升/下降沿变化都将触发 INT 引脚。  

    此致、

    Tyler