This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BPHPEVM:GRSTZ 信号

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161919/tusb4020bphpevm-grstz-signal

器件型号:TUSB4020BPHPEVM

您好!

我们对 TUSB4020上的 GRSTZ 信号有疑问。

评估板显示了一个连接到 GND 的1uF 电容器:

 

 

它还连接到接头、并具有未组装的上拉电阻器:

 

我问的是、它在我们的电路板上不起作用、我们想知道是否需要一个上拉电阻器来获得正确的复位信号。

数据表包含以下信息:

 

这意味着可能需要上拉电阻器。

感谢您的帮助!
Adam