This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSWDC155EVM:电源输入连接器(J13)短路

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161913/tswdc155evm-the-power-input-connector-j13-was-short

器件型号:TSWDC155EVM

通过在电源输入连接器(J13)的+5V 和 GND 引脚之间进行探测、发现短路。 我向输入端施加了低电压、并使用红外摄像头检查了电路板。 我在 U23发现了一个热点,所以我相信我们已经隔离了短路组件。 有关电路板上的位置、请参阅附件。

如果我们需要更换 IC,希望我们可以将其发回 TI 返工,因为我在更换 WQFN 封装类型的组件方面没有太多经验。 我们也没有 FPGA 板的设计文件,我只在目录中看到了 EVM 板的文件。 如果没有原理图,我就无法查看完整的布线路径,以确定我们是否可以在内部轻松地绕过组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    将与您脱机联系... 看看我们是否可以通过...

    此致、
    教育