This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:ODCK 设置为自由运行、但有人认为 ODCK 不起作用。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137831/tfp401a-odck-is-set-to-free-run-but-there-are-individuals-that-odck-does-not-work

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:TFP401

各位专家:

你好。

感兴趣的 TI 产品是 TFP401APZP。
该规范规定、如果模式设置为 DFO:Lo、Pixs:Lo、OCK_INV:Lo、ODCK 将自由运行。
我进行了相同的设置、但即使我为 TFP401APZP 供电、我也无法确认波形从 ODCK 的移动。
即使时钟没有输入引脚93和94上的 RXC 信号、也应该从 ODCK 输出一个不确定的波形、但它不是输出。

这是否是产品缺陷? 请提供建议。

请保持安全。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔塞尔

    /PD 和/PDO 的状态是什么? 它们是高电平还是低电平?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你好。

    PD 和 PDO 未连接任何设备。  通过内部上拉电阻设置为高电平。  对于其他设置、ST 为高电平、STag 为高电平。

    请提供建议并保持安全。


    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔塞尔

    只是为了后退一步、如果您在 RXC+/-上提供正确的时钟频率、您是否能够在 ODCK 上看到正确的时钟输出?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你好。

    如果我在 RXC+/-上提供正确的时钟频率、我可以在 ODCK 上看到正确的时钟输出。
    此问题已纳入我们的产品中、我们将其视为缺陷、因此我们希望尽快解决。

    请提供建议。

    请保持安全。


    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔塞尔

    我能够复制工作台板上的自由运行 ODCK。  

    下面是我的工作台 EVM 配置引脚设置、

    PDO:3.3V

    像素:0V

    PD:3.3V

    LOK_INV:3.3V

    DFO:0V

    ST:3.3V

    stag:3.3V

    如果我拉低 PDO、那么 ODCK 也将停止。

    您是否在多个器件上看到此问题?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你好。

    电路板的配置引脚设置与电路板的配置引脚设置相同。

    PDO:3.3V
    像素:0V
    PD:3.3V
    LOK_INV:3.3V
    DFO:0V
    ST:3.3V
    stag:3.3V

    PDO 未设置为 Lo、但 ODCK 已停止工作。

    我确认了 ODCK 的运行、其中6个部件、其中2个部件具有相同的现象。

    请提供建议。

    请保持安全。

    此致、

    乔塞尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔塞尔

    请您与我们的当地办事处合作、提交这两个器件用于 FA 吗?  

    我还想知道为什么您希望 ODCK 自由运行、因为当它自由运行时、ODCK 的行为不能得到保证。  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你好。

    在正常乘积中、当 RXC+/-为输入时、ODCK 在时序上输出一个同步信号。
    此外、当 RXC+/-输入消失时、ODCK 会自由运行。
    顶部波形为 ODCK、底部波形为 RXC+/-。
    在有缺陷的产品中、当 RXC+/-为输入时、ODCK 在时序上输出一个同步信号。
    当 RXC+/-输入消失时、ODCK 固定为高电平或低电平。

    请提供建议。

    请保持安全。


    对此,

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔塞尔

    您能否与我们的现场办公室合作、并为 FA 提交了这些设备?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你好。

    客户回应。

    如果我运送了有缺陷的产品、则不会有任何需要检查的东西。 因此、我想将其作为最后的解决方案发送。
    我将解释这次是如何检查 ODCK 的运行的。
    当 PC 的 HDMI 信号被输入到相应的 IC 并且 PC 被置于睡眠模式时、由于 DE 停止转换、经过了相当长的时间后、SCDT 变为 Lo。
    我们的系统会检查 DE 和 SCDT、以确定是否存在信号。
    该 SCDT 延迟会导致我们的系统出现故障。
    至于 SCDT 的相关内容、我认为这是由 SCDT 的延迟引起的、因为 ODCK 在没有自由运行的情况下停止。
    ODCK 自由运行不会导致 SCDT 滞后运行。

    CH1:HSYNC
    CH2:VSYNC
    CH3:DE
    Ch4:SCDT

    请提供建议。

    请保持安全。


    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔塞尔

    TFP401A 监视 DE 上的活动以确定链路是否处于活动状态。 当由一个片载自由运行振荡器产生的2^18个时钟频率在 DE 上没有转换时大约为10-15 MHz 时、TFP401将认为链路无效并且 SCDT 被驱动为低电平。 因此、从 DE 转换到 SCDT 低电平的转换时间为~17-26ms。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你好。

    客户回应。

    有缺陷的产品具有超过1秒的去转换至 SCDT 低转换时间。
    如果 DE 至 SCDT 低电平转换时间通常为17-26ms、您是否会认为任何超过1秒的时间存在缺陷?

    请提供建议。


    此致、
    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔塞尔

    我们需要先查看这些装置、然后再确定它们是否确实有缺陷。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你好。

    我们是否有任何方法来检查片上自由运行振荡器的运行?
    该片上自由运行振荡器的行为是否与 ODCK 相同?
    您是否已在发送设备之前完成所有可能的验证?
    除了发送器件之外、是否还有任何方法可以解决问题?


    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔塞尔

    自由运行的振荡器是内部的。 但是、我想让至少一个单元返回、看看我们是否可以发现它有任何故障。

    谢谢

    David