This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:如何使用待机模式?

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161897/sn65hvd230-how-to-use-standby-mode

器件型号:SN65HVD230

大家好、我有 一个 SN65HVD230。  我尝试使其在待机模式下工作:

1. 通过将 Rs 引脚拉至高电平将 SN65HVD230设定为待机模式。 ->工作正常、我可以看到功耗降低了10mA。

2.等待待机模式下的 CAN 消息。 ->不奏效。 我从不接收任何内容。

如何在 待机模式下正确使用 SN65HVD230? 我已将 MCU 设置为在 CAN 消息上中断、但 一旦我们将 SN65HVD230设置为待机模式、该中断就永远不会触发。

我选中了、CAN 消息获得了一个 NAK。 这是有道理的、因为在待机模式下、我们无法发送 ACK。 但是 、要发送 ACKto、我首先必须注意消息。 如果我不知道消息被发送了、如何将 SN65HVD230设定为正常模式以便我能够发送一个 ACK? 永远不会触发中断!

因此、我的问题是、我将 Rs 引脚拉至高电平、以便 SN65HVD230进入待机模式、但此后无法接收任何内容。

当 我们通过将 Rs 引脚设置为低电平来保持正常模式时、接收/发送 CAN 消息会起作用。 因此、我知道 如果 SN65HVD230只能监听的话、它应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送器件顶部标记的图片? 此器件系列中有多个版本、因此我想确保您获得了具有待机模式的正确版本。 对于该器件、接收器应在待机模式下保持开启状态。 哪个引脚是您的 MCU 中断的引脚。 它应该会中断 RXD 引脚。

    您能否在器件处于待机模式时对 VCC、CANH、CANL 和 RXD 引脚进行示波器配置? 确保在 CAN 总线上发送一条消息。

    您还能提供设置的原理图吗?

    最棒的

    Chris