This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:VDD 电源序列时序技术规格

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161955/tusb9261-vdd-power-sequence-timing-spec

器件型号:TUSB9261

各位专家、您好!

客户希望了解 VDD 和 VDD33的时序序列规格。 我是否可以知道以下 TUSB9261的时序是否通过? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我建议您看看 过去的 E2E 主题、它涵盖了您所要求的内容、并针对每个达到指定电平的电源轨的供电顺序和时序提供了一些建议。

    如果可能、如果您可以发送这些波形加上 GRSTz 引脚波形、我会很感激。 数据表要求器件复位至少2ms、以使电源轨达到其高电平。

    谢谢、

    Ryan