This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:DS160PR410

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161895/ds160pr410-ds160pr410

器件型号:DS160PR410

它发生在 PCIe 检测阶段。

交流电容位于 DS160PR410的 RC 和 RX 引脚之间。

我看到/看不到 RX_DETection 斜率取决于  DS160PR410的 TX 侧连接了不同的 EP。

 此芯片 RX 侧的端接是否动态控制? 还是静态放置?

此端接开/关似乎取决于连接的不同 EP。

我想知道它为什么不同。

DS160PR410 RX_DETection 逻辑决定端接开/关?

我无法在数据表中找到有关终端控制的详细说明。

是否有有关此终端和 Rx_detection 逻辑的应用手册?

 

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    RX 检测遵循 PCIe 建议。  

    1)。 上电时、通道的 RX 和 TX 侧为高阻抗。

    2)。 器件在其 TX 上发出脉冲、以确定其输出上是否存在终端。

    3)。 一旦检测到该端接、器件将在其 TX 和 RX 侧打开端接。 因此、根据终点、时间可能不同。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回答。

    它听起来像是 RX 侧的端接是基于 EP 连接的动态开/关。 (它不总是静态放置。 已理解。)

    我有另一个问题。

    作为硬件工程师、我们假设没有 I2C 控制、并且它在没有 EP 连接的情况下已通电。 然后连接 EP。

    您是否认为该终止是否有任何机会未开启?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您提到的情形就像热插拔。 在这种情况下、PR410会一直发送脉冲、直到 EP 被插入并打开其终端。 如果系统已设置为支持热插拔功能、则热插拔功能正常。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    是的、您的解释正是我看到的。 在连接 EP 之前、我能够看到永久性寻道脉冲。 但是、即使永久寻道脉冲停止、我也始终看不到来自 RC 的 RX 侧的 RX 检测斜率。

    现在、我通过连接跳线绕过了这个转接驱动器。 RX 能够检测 EP。

    我将记住您的解释。 很抱歉、我没有时间找出问题的根源。

    感谢您的解释。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能不能向我发送示波器截图、其中显示了停止时我们要到达的脉冲?

    然后还显示转接驱动器的 RX 侧-面向根复合体-? 我认为这可以告诉我们可能发生的情况。

    此致、Nasser