This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS50PCI402:VOD 设置

Guru**** 2980680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158036/ds50pci402-vod-settings

器件型号:DS50PCI402

大家好、

您能告诉我如何修改 VOD 设置吗?

寄存器只提供4个固定值、如果我需要其他值、该怎么办?

----------------
03'h = 600mV (默认值)
07'h = 800mV
0f'h = 1000mV
1F'h = 1200mV
----------------

最棒的
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    您可以使用其他值。 例如、对于700mV、您可以尝试05'h 请注意、在制造过程中、检查了前四个典型值。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我是否可以考虑按如下方式设置 VOD?

    寄存器值

    VOD [mV]
    03 600
    04 650
    05 700
    06 750
    07 800
    08 825
    09. 850
    0a 875
    0b 900
    0°C 925
    0D 950
    0E 97
    0f 1000
    10. 1012.5
    11. 1025.
    12. 1037.5.
    13. 1050
    14. 1062.5
    15. 1075
    16. 1087.5
    17. 1100
    18 1112.5
    19. 1125.
    1A 1137.5
    1b 1150
    1c. 1162.5
    一维 1175.
    1e. 1187.5
    1f 1200
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    您的表是合理的、因为寄存器值与 VOD 是线性的。 您所注意到的 VOD 设置是合理的、但可能不准确、也可能会因典型值而不同器件之间发生变化。

    此致、Nasser